结果:找到"蓝牙模块 蓝牙芯片 蓝牙音频数传",相关内容1000条
- PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
- 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙SOC,低功耗蓝牙,蓝牙5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
- NRF51822蓝牙芯片该如何选型/详细分类解说
- 总结了最近nRF51822的芯片使用笔记,今天就着重给大家说说NRF51822蓝牙芯片的使用选型分类对比,其实NRF51822出来也挺长时间了,相信很多工程朋友们对它都不陌生,甚至是非常熟悉。但是因为小编最近才重点去了解NORDIC蓝牙低功耗的芯片,所以现在也借着机会浅谈下个人对NRF51822芯片的使用选型。nRF51822是一个功能强大、高度灵活的多协议SoC,非常适合蓝牙智能(也称为蓝牙低能耗)和2.4GHz超低功耗无线应用程序。nRF51822是围绕一个32位ARMCortexMOCPU构建的,具有256kB/128kB闪存+32kB/16kBRAM。嵌入式2.4GHz收发机支持蓝牙...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 蓝牙 芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-22 10:35:00
- E73-2G4M04S1B带bootloader吗??还是要自己编译烧写
- E73-2G4M04S1B带bootloader吗??还是要自己编译烧写??买了个这个https://item.szlcsc.com/402617.html新手小白不会搞怎么进DFU的??进duf需要先烧写什么吗???nrF52832的bootloader是通用的吗?谁有可以用的bootloader这些可以分享一下自己编译台麻烦了还要去慢慢找教程搞还不一定能编译出来…………现在通电收到这样的信号进不去dfu??还是方法错了
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙模块 发帖人:豆豆打豆豆 发帖时间:2020-07-18 17:26:00
- 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB与不同后缀型号区别
- nrf51822-qfab-t-rBA0wvNQ-YjyK1ypJq_看图王.pdfnRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822基于配备256kBflash+16kBRAM的32位ARMCortexM0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与NordicSemiconductor的nRF24L系列产品无线兼容。nRF51822还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需CPU参与的情况下通过可编程周边产品互联(PPI)系统进行互动。灵活的31引脚GPI...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-12 15:08:00
- nRF52832-CIAA-RNORDIC原装低功耗蓝牙SOC
- 蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远100米左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10米。其最大特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。新到来的蓝牙5.0不仅可以向下相容旧版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。传输距离更快、距离更远蓝牙5.0和前一代蓝牙4.2相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是300米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到2Mbps,让反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-12 14:32:00
- PHY6202PCB原理图技术参考资料
- 智能穿戴领域日新月异,从以前智能手环用的进口NORDIC、TI、Dialog方案都替换成BK、汉天下,泰凌微等等,不过目前来看手表的市场,还是给NRF52832/52840占领居高的位置。今天小编主要是给大家说一款低功耗蓝牙4.0,5.0的芯片方案,不仅性能各方面超越其他国产品牌,也能替代目前市场最火的NORDIC方案先给大家介绍下蓝牙4.0的这款奉加微PHY6202这是一款具有高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙4.0、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。内部使用一颗32位ARM®Corte...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:22:00
- PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
- 这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM®Cortex™-M0CPU,配备138KSRAM/RetentionSRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE功能。同时,其串行外围设备IO和集成应用程序IP也将为客户带来低成本的优势支持SIG-MESH多种特性Friend节点LowPower节点Proxy节点Relay节点两款芯片的应用领域除了今天聊的智能手表以外,更多可参考:蓝牙室内导航,智能家居,智能楼宇,医疗健康,运动健身,智能工业,零售支付,信息安全,数据传输,远程控制,个人外设及物联网(IOT)PHY6212_BLE_SoC_Dat...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:05:00
- IN612L具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片
- IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256KROM,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.该芯片内部增加数字加速引擎...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 16:47:00
- [开源]可能是功能最全面的MP3蓝牙BLE双模音频芯片模块测试板
- 蓝牙模块,顾名思义就是实现蓝牙功能的半成品模块产品。主要由蓝牙芯片和外围元器件组成,从而形成一个可以直接供用户使用的产品。但是目前市场上的产品参差不齐,往往成本上面都偏高,一个模块动辄20,少则10.往往成本高的产品,在性能和配置上面,确实做的都很好,也很极致,贵也有贵的道理:1、比如硬件上增加:屏蔽罩、更多的esd器件、使用更高级的PCB板材和工艺等等2、投入更多的人力成本去研发,以及细节上做到极致。如:(1)、超高的波特率传输。(2)、超大数据流实时传输。串口传输不分包,直接大数据流发送即可(3)、超强的资源,主从一体,实时切换3、高大上的产品包装,以及温馨可爱的售前、售后客服、耐心的技...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 蓝牙模块 蓝牙芯片 蓝牙音频数传 发帖人:清月电子 发帖时间:2019-06-08 17:48:00
- 超低功耗无线应用方案
- nRF52832及nRF52840片上系统功能概述nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:33:00
返回